This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:我可以#39;t 从 bqStudio 上的 Chemistry 处找到电池

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/886183/bq35100-i-can-t-find-out-the-battery-from-the-chemistry-on-bqstudio

器件型号:BQ35100
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

你(们)好

我想进行校准。

但我无法从 bqStudio 上的 Chemistry 中找到电池

可以给我任何建议吗?

谢谢

Daniel

随附文件是电池风扇 ER14505m 3.6V 规格。

e2e.ti.com/.../ER14505M_2D00_-en.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这似乎是重复的线程。

    请参阅有关化学成分的 EVM 用户指南。