This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56C230:从 CPU 到 TPS56C230的差分输出感测

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56C230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/886103/tps56c230-differential-output-sense-from-cpu-to-tps56c230

器件型号:TPS56C230

你(们)好

我有关于 TPS56C230的问题。

我想 连接来自 CPU 的差分输出感应信号(例如、 VCCIO_SENSE/VSSIO_SENSE)至 TPS56C230。

1.是否可以 为 TPS56C230使用差分输出感应信号?

2.如果可能、如何将差分输出感应信号连接到 TPS56C230?

我很高兴你能回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 我想 您 想要的目的是布置 差分线路 以进行 遥感、我们 知道 FB 下电阻 器连接到 AGND、上电阻器连接到 Vout、因此 我认为您可以在下电阻器和 AGND 之间布置一条 GROUP_SENSE 线路、  并 从 上方稳压器上方的 Vout 网络路由 Vout_sense、使这两条线路 与 负载差分、以模拟遥感。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下、建议您为接地感应和输出电压感应网络添加0欧姆电阻器、这可以帮助您获得两个本地感应和遥感选项。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复!

    我根据您的回复创建了一个图表。 正确吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这样。 您还需要注意布线、建议将电阻器放置在靠近 IC 的位置、长线路易于耦合噪声...