This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9246:RGC 封装步骤模型没有引脚1标记

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD7242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/885296/ucd9246-rgc-package-step-model-has-no-pin1-marking

器件型号:UCD9246
主题中讨论的其他器件:UCD7242

您好!

提供的文件 RGC0064B.step 缺少 Pin1所在的点标记。

是否有原因或是否刚刚忘记了它?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johannes、您好!  

    您在哪里获得 了 RGC0064B.step 文件?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    产品页面上的内容。

    我还在 UCD7242的3D 文件中看到了这个缺失的标记。 那么、可能还有其他一些。

    通常、我使用 Altium 的内置封装向导生成3D 模型、但今天我想比较一下 TI 的3D 模型与 Altium 的3D 模型的质量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johannes、您好!

    我将检查我是否可以找到处理此问题的人。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johannes、您好!

    我们在 QFN/SON 步进模型中不包含引脚1点。

    3D 文件在封装底部有一个引脚1倒角。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、钱 Chen、

    但为什么呢?
    当我在3D 视图中使用 PCB 并在3D 中使用所有组件时、工程师需要在器件顶部提供引脚1信息。
    底部的边缘标记对于作为第二次验证的自动放置非常有趣。

    当实际器件上有引脚1标记时、为什么虚拟器件中不应存在1:1标记。 对我来说没有意义:(


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johannes、您好!  

    抱歉、我不知道为什么上面没有 pin1标记、但我会将您的建议转发给团队。  

    谢谢