This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有智能电源路径管理和自动充电功能的超低泄漏电流智能电池充电 IC

Guru**** 1821780 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25155, TPS62802
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/884661/ultra-low-leakage-current-smart-battery-charging-ic-with-smart-powerpath-management-and-auto-charge-on-off

主题中讨论的其他器件:BQ25155TPS62802

您好!

我正在寻找具有以下功能的智能电池充电 IC。 那么、您能否为此建议最佳的 IC?

智能电源路径管理

超低泄漏电流、最好采用纳安级。

- IC 具有用于关闭电池充电部分的功能或引脚

-自动充电关闭以防止电池过度充电。  

-我还需要测量电流,因此如果有任何功能可以通过 MCU 测量电流。

-如果 IC 具有内置开关稳压   器或 LDO 来提供4.2V 和3.3V 两路输出、则会更好。

谢谢、

Karun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karun、

    电池化学成分、最大充电电压、电池容量和最大输入电压是多少?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这三种电池化学成分都可以。  LiFePO4或锂铁或锂聚合物

    要获得更多电池充电 IC 选择选项、我没有固定电池。  

    对于 LiFePo4,最大充电电压为:3.6V

    锂离子和锂聚合物电池的充电电压为:4.2V

    最大输入电压为+5V DC。

    电池容量不固定、如果需要更多容量、将会并联添加电池。 但它可能大约为6000mah 至12000mah。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karun、

    看看 BQ25155。 它是一款具有7通道16位 ADC 的智能电源路径充电器、允许您测量充电电流。 它还有一个 LDO。 电池稳压电压可在3.6V 至4.6V 之间进行编程。 该器件具有多种低功耗模式、包括运输模式下的10nA 和低功耗模式下的460nA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Sharafadeen 的回复、

    BQ25155 看起来不错、  

    目前、我正在开发的产品应使用电池至少运行10年。

    因此尝试减少每种能量损失或泄漏。

    我在系统中需要4伏和3.3V 电压。

    那么、是否有任何此类 IC 具有开关稳压器而不是 LDO。 (我需要3.3V 和150mA 电流)。 因为开关稳压器的效率高于 LDO。  

    还有一个关于电池化学特性的问题。

    您能不能建议哪种电池化学物质最适合长时间使用、例如10年。

    此致、

    Karun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karun、

    您可以在设计中添加 TPS62802等降压转换器、这是一款小解决方案尺寸器件。 使用时间将取决于负载分布和放电周期的数量。 锂铁电池通常具有600至1000个生命周期。