您好!
我正在寻找具有以下功能的智能电池充电 IC。 那么、您能否为此建议最佳的 IC?
智能电源路径管理
超低泄漏电流、最好采用纳安级。
- IC 具有用于关闭电池充电部分的功能或引脚
-自动充电关闭以防止电池过度充电。
-我还需要测量电流,因此如果有任何功能可以通过 MCU 测量电流。
-如果 IC 具有内置开关稳压 器或 LDO 来提供4.2V 和3.3V 两路输出、则会更好。
谢谢、
Karun
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我正在寻找具有以下功能的智能电池充电 IC。 那么、您能否为此建议最佳的 IC?
智能电源路径管理
超低泄漏电流、最好采用纳安级。
- IC 具有用于关闭电池充电部分的功能或引脚
-自动充电关闭以防止电池过度充电。
-我还需要测量电流,因此如果有任何功能可以通过 MCU 测量电流。
-如果 IC 具有内置开关稳压 器或 LDO 来提供4.2V 和3.3V 两路输出、则会更好。
谢谢、
Karun
感谢 Sharafadeen 的回复、
BQ25155 看起来不错、
目前、我正在开发的产品应使用电池至少运行10年。
因此尝试减少每种能量损失或泄漏。
我在系统中需要4伏和3.3V 电压。
那么、是否有任何此类 IC 具有开关稳压器而不是 LDO。 (我需要3.3V 和150mA 电流)。 因为开关稳压器的效率高于 LDO。
还有一个关于电池化学特性的问题。
您能不能建议哪种电池化学物质最适合长时间使用、例如10年。
此致、
Karun