This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61030:后驱动至输出电压

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/886309/tps61030-backdrive-into-vout

器件型号:TPS61030

您能不能描述一下 TPS61030在以下两种条件下的行为。

条件1:TPS61030 Vout =3.8V、VBAT 输入= 2.7V、输出启用(EN =VBAT)

如果 TPS61030输出由另一个低阻抗源驱动至4.0V、会发生什么情况?  控制环路是否会断开高侧 FET 和体二极管阻止 Vout 传递到 Vin?  启用 TPS61030后、Vout 上的较高电压是否会损坏 TPS61030?

条件2:TPS61030输入= 2.7V、输出被禁用(EN = GND)

如果输出由另一个低阻抗源驱动至4.0V、TPS61030会怎么做?  由于高侧 FET 关断且根据数据表断开体二极管、我认为这不应导致任何组件损坏。  我不确定是否有其他路径通过 FB 或 LBO?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Greg、

    在这两种情况下、我没有发现风险、VIN 中没有电流。 必须启用 PS 模式、以防止电流返回 VIN。