This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51013B:用于无线充电 IC 的电池充电器

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ51013B, BQ24040, BQ24195

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/886118/bq51013b-battery-charger-for-wireless-charge-ic

器件型号:BQ51013B
主题中讨论的其他器件: BQ24040BQ24195

您好、TI 专家、  

我正在设计用于锂离子电池充电的 BMS。 我想通过无线或 USB 适配器为电池充电。 我阅读 bq51013B 数据表、它具有类似的应用(图48)。  

但是、我想知道、除了 bq24040、是否可以使用其他充电器? 例如 bq24195?  

此致、

Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ryan

    BQ51013B 无线电源侧可与包括 BQ24195在内的其他电池充电器配合使用。

    请注意、该器件在1A 输出时的额定电压为5V。

    无需来自电池充电器的控制信号。