This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2670:为什么电流受限、自动关断/折返?

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2670

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/886194/lm2670-why-is-the-curent-limited-auto-shutdown-fold-back

器件型号:LM2670

我打算将 LM2670用于降压转换器设计 Vin = 26至34V  Vout 固定12V  I = 3A

当我改变 固定负载上的输入电压时,电流会正常上升,然后限制在300mA 至500mA 之间,输入电压越高,电流下降就越多。  

我尝试了各种电感 器,它不会改变任何东西,  我还使用示波器测量输出电流,我看不到非常高的纹波 。

基本上,我不能将电流输出在2-3A 的区域中,     我认为 IC 通过 限制电流来保护自身  

请告诉我如何克服这 一问题?  

谢谢:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否有电路原理图以及电路板布局?

    此外、在示波器捕获上、是否有 SW 节点的捕获?

    谢谢

    -Arief