This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340:是

Guru**** 2794665 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/886152/tps55340-yes

器件型号:TPS55340

您好,

我正在为我们的设计使用 DFMEA、我正在使用此升压 IC (TPS55340QRTERQ1)。

因此、我们对某些引脚有疑问:

1) 1) NC 引脚对电源引脚短路 将发生什么情况?

2) FREQ 引脚短路电源/GND,相邻引脚会发生什么情况?

3) 3) FB 引脚 短路电源/GND,相邻引脚将发生什么情况??

4) COMP 引脚开路/对电源短路/GND /相邻?

请尽快告诉我上述详细信息。

谢谢、

曼尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mani j、

    感谢您使用 TPS55340。

    1) 1) NC 必须接地或 IC 不工作。

    2) FREQ 至 GND、频率变得非常高。 频率变为电源、频率变得非常低、如果 FREQ 上的电压高于最大绝对值、则会爆炸。 由于 FB 通常为1.2V、因此将 FREQ 连接到 FB 也是相似的。

    3) FB 至 GND、COMP 被钳位为高电平、它以最大占空比运行。 FB 至电源、COMP 被钳位为高电平、栅极不会打开、如果电压高于最大绝对值、则会熔断。 如果 FB 连接到 FREQ (1.25V 正常)、COMP 也会被钳位为高电平。

    4) 4)如果 COMP 打开、它将在内部被钳制为高电平和低电平。 COMP 至 GND、它将在内部被钳位至低电平。 COMP 至电源、它将在内部被钳制为高电平。 COMP 至 FB (通常为1.2V)、将电流限制在1.2V 定义的限值。

    谢谢、
    银城