This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3410:6个 LED 的效率

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/886232/lm3410-6-leds-efficiency

器件型号:LM3410

团队、

我的客户希望估算 LM3410X 在驱动6个串联 LED 时的效率。 我们没有看到适用于该器件的 webench 仿真。 您是否会在以下情况下提供效率数据? 谢谢你。

输入电压:5V

输出电压:6*1.58V=9.48V

输出电流:350mA

此致、

朱志安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    使用 EVM 、LM3410X 升压 LED 驱动器评估板、190mA、过压保护、4个串联 LED、作为4个 LED 在190mA 时的最接近数据、图4显示了90%的效率。  此 EVM 具有较低的电流和较高的输出电压、输出电压约为12V。  如果设计效果良好、效率应接近于此值、由于输出电压较低、可能会稍微降低。  如果设计是最佳的、我希望在5V 输入时能够达到大约87%到90%。

    此致、