This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCH010505S:此器件的输出电压精度如何?

Guru**** 2512595 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/886142/dch010505s-what-s-the-output-voltage-accuracy-of-this-part

器件型号:DCH010505S

大家好、

我的客户将在 其设计中选择 DCH010505SN7、他们想知道该 DCH010505SN7的输出电压精度是多少?

如果您有任何想法、请告诉我、谢谢!

James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    该器件在10%至100%负载范围内的输出电压精度典型值为10%。 我建议查看 数据表中的图3。

    注意:当器件在10%负载下运行时、该器件可在0负载下高至~8V 或稍高。 对于运行电流低于额定输出电流10%的应用、建议添加最小负载、以确保器件的输出电压处于负载调节范围内。

    此致、
    Alejandro