This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A7002:我能否将电源翻转到输入端以获得负输出?

Guru**** 2814035 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/885932/tps7a7002-can-i-flip-my-supply-to-the-input-in-order-to-get-a-negative-output

器件型号:TPS7A7002

您好 LDO 团队、

如果我将负电源连接到 LDO 的接地引脚、并将接地连接到 LDO 的输入、则得到的输出将为负-正确?

需要考虑哪些设计挑战? 我如何处理使能引脚、因为它将以我的负电源为基准?

什么是稳压和 PSRR?

您能给我一份应用手册还是类似的、来讨论这个问题吗?

谢谢、
劳伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、

    不幸的是,答案是否定的

    正负 LDO 之间的主要区别是正 LDO 拉电流、而负 LDO 灌电流。

    在配置中、您建议 LDO (假设未超出其绝对最大额定电压) LDO 尝试调节相对于负电源轨的 VOUT。  

    需要考虑的关键点是、任何将 VOUT 上拉至 GND 的泄漏都会将 VOUT 上拉至 GND。 LDO 将无法吸收该电流、并且不可能正确调节。

    想要在负电源轨上使用正 LDO 的原因是什么?

    但愿这对您有所帮助。