This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1825A-SP:高电平输出电压(VOH)和低电平输出电压(VOH)随温度的变化

Guru**** 2611855 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/885507/uc1825a-sp-variation-in-high-level-output-voltage-voh-and-low-level-output-voltage-vol-with-temperature

器件型号:UC1825A-SP

大家好、

我们向客户询问 VOH 和 VOL 随温度变化的程度、以帮助计算辐射终点。

如果您对客户有其他问题、请告知我们。

谢谢!

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jonathan、

    虽然我没有有关变化的信息、但大部分数据表都在整个温度范围内、因此可以用于说明温度变化。

    另外、为了确认、您正在讨论器件的 PWM 输出的变化。

    谢谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们知道、最坏情况下的 VOH 和 VOH 是在温度范围内指定 的、这会为您提供隐含的最坏情况变化。   但是、如果我们在 25°C 下添加最坏情况下的辐射漂移、这会产生不可接受的结果。  如果我们具有25°C 后的值、并且知道它可能随温度变化的量、我们就可以进行分析。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Greg、

    您是否反对我通过电子邮件向您发送用于创建帐户的电子邮件?

    如果我们将其脱机、那将是有益的。

    谢谢、

    Daniel