This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62130A:当 VIN 断电时、输出偏置

Guru**** 689970 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62130A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/884732/tlv62130a-output-is-biased-when-vin-is-powered-off

器件型号:TLV62130A

大家好、团队、

当 VIN 断电且输出仍由 TLV62130A 中的其他电源偏置(例如4V)时、预计会出现什么问题?
我想  可能存在过大的反向电流问题、该器件是否正确或没有问题?

提前感谢。
S.Sawamoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shinya、

    高侧体二极管可以导通、输入电压将为低于它的一个二极管压降。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    非常感谢您的及时反馈。
    体二极管是否具有导通功能? 让我确认一下、以防万一。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、如果正向偏置、它可以导通。