This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 建议使用锂离子电池组 IC 充电器

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25616, BQ25887, BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/885785/recommendation-for-lithium-ion-battery-pack-ic-charger

主题中讨论的其他器件:BQ25616BQ25611BQ25887BQ25713

HII、我需要推荐锂 离子 电池组充电器 IC、我的电池组电压为3.7伏、容量约为3至5安的电池组  

同时,我需要能够为电池组充电,并通过充电器 IC 从电池组驱动系统。

充电器 IC 的输入电压最高可达6伏  

我的系统需要大约3安的电流、并以3.7的电压运行  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AIED、

    由于我们不制造电池组、因此我们通常不建议使用电池组。  Tenergy 制造多个具有不同形状和容量的电池组。

    对于充电、如果您有主机处理器、我推荐使用 BQ25616 3A 独立充电器或3A BQ25611 I2C 寄存器充电器。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII,感谢您的回复,您能向我推荐一个芯片,它有2节锂离子电池充电器,可以在电池之间进行平衡

    另一个芯片、它可以为多达4节电池充电、并在电池之间进行平衡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AIED、

    对于2节串联电池和小于6V 的输入电压、您可以使用具有 集成无源 电池平衡功能的 BQ25887主机控制型升压充电器 IC。

    对于4节串联电池和低输入电压、我推荐使用具有外部 FET 的 BQ25713降压/升压充电器。  您将需要一个单独的电池平衡 IC。  我不是电池平衡 IC 的专家、因此我建议提交另一篇关于4节锂离子电池平衡器的文章。  其中许多平衡器也是保护器。

    此致、

    Jeff