HII、我需要推荐锂 离子 电池组充电器 IC、我的电池组电压为3.7伏、容量约为3至5安的电池组
同时,我需要能够为电池组充电,并通过充电器 IC 从电池组驱动系统。
充电器 IC 的输入电压最高可达6伏
我的系统需要大约3安的电流、并以3.7的电压运行
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、AIED、
对于2节串联电池和小于6V 的输入电压、您可以使用具有 集成无源 电池平衡功能的 BQ25887主机控制型升压充电器 IC。
对于4节串联电池和低输入电压、我推荐使用具有外部 FET 的 BQ25713降压/升压充电器。 您将需要一个单独的电池平衡 IC。 我不是电池平衡 IC 的专家、因此我建议提交另一篇关于4节锂离子电池平衡器的文章。 其中许多平衡器也是保护器。
此致、
Jeff