This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS562208:计算的占空比超过4.8V 输入电压、3.3V 输出电压的限制。

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS562208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/886188/webench-tools-tps562208-calculated-duty-cycle-exceeds-limit-for-4-8v-vin-3-3v-vout

器件型号:TPS562208

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

为什么出现"计算的占空比超过限制"?  在输入:4.9V-5.2V、输出:3.3V、电流为2A 的情况下、Webench 上没有错误。  但是、输入最小电压设置为4.8V、出现"计算的占空比超过限制"误差。  请告诉我原因。

TPS562208产品说明书 P.17指出"建议的最小输入电压为 VO/0.75"。  如果 Vo=3.3V、建议的最小输入电压为4.4V。 我觉得这不是问题。 这就是我提出的原因。

谢谢、此致、
M.Hattori

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    电感器的 Rdson 和 DCR 上存在压降、如果考虑到该电压、4.4V 是不够的。

    肖恩