This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5071:在第三模式(最小纹波)下使用、变压器初级绕组作为电感器;完全不工作

Guru**** 2589410 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5071

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/885692/lm5071-using-in-3rd-mode-min-ripple-with-transformer-primary-winding-as-inductor-not-working-at-all

器件型号:LM5071

我们将 LM5071器件用于额定电压为6V、0.6A 的第三模式(最小纹波配置)。 我们将变压器初级绕组用作电感器、以实现相同的效果。 下面是一些小问题-  

VIN= 24V

Vout= 6V、0.6A

fsw= 580Khz (RON = 115K)。

采用上述配置时、开关无法正常工作并提供0.348V 输出。 请告诉我们、我们为什么面临这个问题、是否有任何解决办法。

请查看随附的变压器数据表。

e2e.ti.com/.../750318836r00-Spec-with-100mA-per-coil-capacity-40uH.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Atul、

    您的24V 电源是在内部导通 FET 的 VEE 侧还是 RTN 侧供电? UVLO 是否高于其阈值? 此外、VCC 是否在没有振荡的情况下调节到高于其阈值? 转换器是开关的吗? COMP 行为是什么?

    最后、您的解决方案是否基于特定的参考设计? 您是否有我们可以查看的解决方案原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、达尔文、

    24V 是 LM5071 IC 的恒定输入电压。 如您所见、我们已将 UVLO 直接连接到24V 电源轨。 因此、开关将始终处于激活模式。

    当我们连接变压器时、开关不会提供 VCC 和振荡。

    谢谢、此致、

    Atul Rathod  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Atul、

    您能否发送原理图进行审阅? 谢谢!