This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14030-Q1:LMR14030SSQDDARQ1 (扩频)电感器充电和放电

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/885193/lmr14030-q1-lmr14030ssqddarq1-spread-spectrum-inductor-charging-and-discharging

器件型号:LMR14030-Q1

尊敬的先生/女士:

我们使用的是 LMR14030SSQDDARQ1 (扩展频谱)。

我们使用的是4A、22uH 电感 器输出电容器220uF/35V、开关频率为240KHz。

输入24VDC,输出:9VDC 负载电流:200mA 至1200mA (负载电流随 LED 负载变化)。

 在负载电流为1200mA 时、我们的电感器电流最小为62mA、最大为1018mA。 请找到所附的波形。  如果电感器电流变为零、 则电路将启动故障。

谢谢

Hitainder Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaswan:

    这是什么意思的故障? 您是否有波形?

    请上传220uF 输出电容器的电路原理图和 P/N、我们需要检查环路稳定性

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaswan:

    让我们在电子邮件中讨论它、我将关闭此主题。

    B R

    Andy