This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14050:LMR14050 IC 重复出现故障

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14050
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/885198/lmr14050-repeated-failure-of-lmr14050-ics

器件型号:LMR14050

大家好、

我们正在使用 LMR14050 IC 开发24VAC 至24VDC、4A 转换器。

为了测试电路、我们在试验电路板上构建了原型。 然而、在输出电流较低时、电路的性能良好、当我们施加大于2A 的负载时、LMR14050 会灾难性地失败。 我们销毁了8个以上的 IC、试图找出我们的错误。

所连接的是我们从 Webench 使用的电路。 请注意、电路在 CFF 就位时无法正常工作、因此已将其移除。

如果能提供任何意见,将不胜感激。

谢谢、
Chris。

e2e.ti.com/.../LMR14050S_2C00_-24V_2C00_-4A.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    您构建的原型在开关电流路径上具有过高的杂散电感、这可能会导致超过40V 的振铃或尖峰损坏 IC、该电路板可能与线性稳压器一起工作、但几乎没有机会与开关稳压器一起工作。 我强烈建议您应用 LMR14050 EVM 并根据您的应用修改电路。  

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    非常感谢您对此提供的帮助! 您可能会知道、我是一名初学者。

    我已将 PCB 布局在下面。 您能看到任何明显的问题吗? 您是否希望这在满载时正常工作?

    非常感谢、
    Chris。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    您是否对开关频率和环境温度有要求?  

    Webench 显示了负载电流为4A 时的 IC 功率损耗为2.7W、对于 theta_ja=40C、 它将导致温度随环境温度升高大约108C!

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    环境温度可能高达50C。 这是 Webench 中的一个输入参数、它提出了第一个帖子中所示的设计。

    由我的计算器2.8W x 26.0°C/W = 72.8C
    IC @ 72.8C +环境温度@ 50C =最高温度123C

    上述内容是否正确? 如果是、我认为它是临界的、对吧? 临界性对于这个应用是可接受的、因为它只会间歇性使用并且通常在少于满负载的情况下使用。

    不需要开关频率。

    再次感谢、
    Chris。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    您将使用什么 PCB 层和铜箔厚度? PCB 尺寸如何?

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    非常感谢您对此进行了回顾。 PCB 详细信息如下:

    • 层数:2.
    • 电路板厚度:1.6mm
    • 覆铜厚度:1oz/1.4mil  
    • 宽度:150mm
    • 高度:205mm

    随附详细的 PCB pdf。

    谢谢、
    Chris。

    e2e.ti.com/.../Design2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    我认为您的 PCB 热性能不能低于26C/W、这需要4层 PCB 和2盎司铜。  

    您可以继续进行以下 PCB 设计更改、请按照数据表中的说明在 LMR14050焊盘上添加6个过孔。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Andy、非常感谢您对此提供的帮助!

    我将进行建议的更改、看看效果如何。

    谢谢、
    Chris。