主题中讨论的其他器件:EV2400、 BQ24160
我以前曾问过这一点。 我在了解 chem ID 问题之前切换到了 BQ27441G1B。 我已经附上了我的 Chemid 工具结果。 我们的截止日期即将到来、尽管我们已经使用 BQ27520对电路板进行了修订、但我们可能没有时间实施该版本。 您能告诉我、如果我们将电池与 BQ27441搭配使用、会出现什么预期错误吗? 我们已经发现、我们过去遇到的部分问题是、虽然我们的电池是"可拆卸"的、但它从未实际拆除、因此我们没有运行电池插件初始化。 我们已经解决了这一问题、但如果我们关闭系统电源(将电量监测计置于待机状态)并将其启动、我们仍然会看到一些意外的跳变、我们有时会在关闭几分钟后看到10-20%的跳变。 我们是否应该将某些 RAM 值保存到 MCU 中、以防出现功率损耗? 如果是、我们应该节省什么? 我们是否需要生成黄金映像? 如果是、我们需要执行哪些步骤来创建黄金映像? 我们是否需要在工厂对黄金映像进行编程? 如果断电、我们是否需要对其进行重新编程? 我有用于 BQ27441.e2e.ti.com/.../cue-battery_2D00_report-_2800_1_2900_-_2800_1_2900_.zip 的 EV2400和评估套件