This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5012EVM:GUI 无法与 EVM 板通信

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5012, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/885803/lp5012evm-gui-not-be-able-to-talk-to-the-evm-board

器件型号:LP5012EVM
主题中讨论的其他器件:LP5012USB2ANY

团队、

将 LP5012与 USB2ANY 和 LP50xx GUI 软件配合使用:
 -使用最新的 GUI 软件(摘自 此 E2E 博文)。
 -USB2ANY 固件更新已完成。

GUI 似乎无法控制 LP5012。
发生的情况如下(下面1到4):

如何进一步调试?
-USB2ANY 日志是否能提供帮助?
问题是硬件还是软件?
如何解决?

1) 1)进入 GUI 时、我可以看到检测到 USB2Any… 但…μ A 我收到一条错误消息
弹出左下角:“无法加载寄存器”:

2) 2)当我选择«Quick Start»时、将显示 Bank Settings (组设置)面板、但我遇到错误
消息弹出«无法写入左下角的寄存器 DEVICE_CONFIG0»:

3) 3)«仍在组设置面板上、例如、如果我选择 LED 4、则表示无法写入
寄存器 DEVICE_CONFIG0»
请注意、对于我尝试选择的每个项目、我都会收到一条错误消息:

4) 4)我在主面板的每个项目上都有类似的问题:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anber、

    对于新版本的 GUI、可以将 I2C 从器件地址修改为0x14、这与 LP5012相关。