This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5523:LED 驱动器 IC 仅使用 I2C 运行寄存器,而不使用3个引擎

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5523

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/885188/lp5523-led-driver-ic-only-run-register-with-i2c-not-with-3-engines

器件型号:LP5523

您好,

我有一个 lp5523 LED IC,现在我通过 I2C 配置寄存器,而不是使用3个引擎来点亮一个 LED。

LP5523_WRITE_BYTE (0x00、0x40);
LP5523_WRITE_BYTE (0x05、0x01);  
LP5523_WRITE_BYTE (0x16、0x10);
LP5523_WRITE_BYTE (0x26、0x02);

但 LED 不工作,我检查了 i2c 通信,它运行良好。  

因此,请帮助检查配置,可能需要配置某些注册

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ming、

    您可以尝试添加一个命令来打开电荷泵、如下所示。

    LP5523_WRITE_BYTE (0x00、0x40);  
    LP5523_WRITE_BYTE (0x36、0x58);  
    LP5523_WRITE_BYTE (0x05、0x01);  
    LP5523_WRITE_BYTE (0x16、0x10);  
    LP5523_WRITE_BYTE (0x26、0x02);  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wu

    谢谢! 它运行良好。

    另一个问题是:

    如果我想选择 LED1、LED2作为一个组、通过 使用主 fader 函数让它们同时亮起。 我应该如何配置寄存器。 下面是我的配置、但它不起作用、请帮助我检查它。 谢谢

    LP5523_WRITE_BYTE (0x00、0x40);  

    LP5523_WRITE_BYTE (0x06、0x40);  
    LP5523_WRITE_BYTE (0x07、0x40);  


    LP5523_WRITE_BYTE (0x36、0x58);  
    LP5523_WRITE_BYTE (0x05、0x01);  
    LP5523_WRITE_BYTE (0x16、0x10);  
    LP5523_WRITE_BYTE (0x26、0x02);  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ming、

    将 LED0和 LED1配置到 Master1之后、您可以使用寄存器48h 来控制这两个 LED。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、它运行良好。