This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143-Q1EVM-2100:EMI 滤波器设计

Guru**** 2395735 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5143-Q1, LM5143

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/885003/lm5143-q1evm-2100-emi-filter-deisgn

器件型号:LM5143-Q1EVM-2100
主题中讨论的其他器件:LM5143-Q1LM5143

您好!

我正在使用三个 LM5143-Q1电源 IC、每个 IC 的工作开关频率分别为最大-1MHz 和最小440KHz。

在 LM5143的 EVM (请参阅附件)中、设计并保留了 EMI 滤波器。

根据考虑的基础计算、对于我们的设计、我们能否复制相同的 EMI 拓扑。

要求;

滤波器的输出电压= 24V

电流= 10A

FS-440kHz

e2e.ti.com/.../LM5143_5F00_EMI.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sathish、您好!

    EVM 滤波器是滤波器设计的良好起点。

    对于可变开关频率、您将需要设计适用于较低开关频率440kHz 的截止频率滤波器、

     如果您想进一步了解 EMI 滤波器设计和需求、LM5143-Q1的第9.1.1.5节 EMI 滤波器将是一个出色的参考。

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marshall、

    我不熟悉滤波器设计。您能提供 EVM、EMI 滤波器设计的详细设计分析。

    以便我们可以根据我们的要求进行修改

    谢谢你。

    Sathish Raja

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sathish、您好!

    这是一个很好的资源。

    http://www.ti.com/lit/an/snva489c/snva489c.pdf

    此外、webench 可能允许为您选择的器件提供滤波器设计工具。