This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65912:焊球 SnAgCu 成分

Guru**** 2770655 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/885790/tps65912-solder-ball-snagcu-composition

器件型号:TPS65912

您能否以 SnAgCu 在 本器件中的百分比形式告知焊球成分?  封装为 DSBGA YFF 81引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David、

      请告知您的客户、我们将 SAC396用于该器件。 SAC396包含95.5%锡(Sn)、3.9%银(Ag)和0.6%铜(Cu)。