This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65216:竞争器件建议

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65216, BOOSTXL-TPS65218, LP87524-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/885808/tps65216-compete-part-recommendation

器件型号:TPS65216
主题中讨论的其他器件: BOOSTXL-TPS65218LP87524-Q1

大家好、

客户正在评估其他供应商的一个 PMIC、一般规格如下:

5个稳压器轨、用于4个降压转换器和1个 LDO  

CH1:降压、0.6V 至1.39375V,6.25mV/阶跃,输出电流:3A
CH2:降压、通过外部电阻器设置的1.1V/1.2V/1.35V/1.5V、输出电流:2A
CH3:降压、固定1.8V、输出电流:1A
CH4:降压,固定3.3V,输出电流:2A
Ch5:LDO,可通过电阻分压器进行调节,输出电流:400mA

基于这一点、您能否推荐一种合适的解决方案来与之竞争?

谢谢、此致、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PMIC 为什么供电? 我们根据我们正在供电的处理器或 SoC 提出建议、而不是竞争对手的 PMIC 的直接交叉参考。

    输入电压是多少?

    输出电流应由处理器要求决定、因为实际需求通常远小于 PMIC 功能。

    对于内核电压轨、0.6V 非常低。 我不知道当前支持此电压的任何处理器。 大多数为0.75V 或0.72V、但仍将在0.85V 下工作

    • TPS65216是一个很好的选择、但是它不能在任何电源轨上提供2A 或3A 电流(最大1.8A)。 此外、VOUT、MIN = 0.85V
      • 因此、了解目标处理器很重要。 如果您想对样片进行编程并评估原型 PCB 的性能、可以使用 BOOSTXL-TPS65218对 TPS65216 EEPROM 进行重新编程
    • LP87524-Q1 +外部 LDO 是另一种选择
      • 对于此设计、需要使用 MCU 来控制 LP87524-Q1器件

    这就是我们创建应用报告"如何使用 PMIC 设计灵活的处理器电源系统"的原因之一、该报告有助于解释不同的 PMIC 实现方式。