This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25700A:BQ25799A 峰值功率模式和电压感测

Guru**** 2810965 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25700A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/885348/bq25700a-bq25799a-peak-power-mode-and-voltage-sense

器件型号:BQ25700A

您好、先生、

对于 BQ25700A 的应用、我有2个问题、非常感谢您的建议。

我看到数据表中有一个峰值功率模式。 峰值功率模式是否有任何限制? 例如时间有限或有问题。 我是否可以始终打开峰值电流模式以实现高功率充电器? 对此有任何担忧吗?  

关于电压感应。 如果由于开尔文感应不良而导致检测电阻器存在已知的电压偏移、我可以设置寄存器还是更改某个位置以补偿偏移吗?

期待您的回复。

谢谢。

Penn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Penn、

    1)您可以在 数据表的第8.3.7节"两级适配器电流限制(峰值功率模式)"中阅读有关峰值功率模式的更多信息。 峰值功率模式有可调时间、但如果编程的 TOVLD 高于 TMAX、则可以无限期启用。 您将在说明中找到此内容。

    2) 2)您指的是什么电压感应失调电压? 您应该努力为任何感应走线提供良好的开尔文感应线路。 我们没有已知的电压偏移。

    此致、

    Joel H