This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS723:TPS723反馈电阻器范围

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS723

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/885662/tps723-tps723-feedback-resistor-range

器件型号:TPS723

大家好、  

在 TPS723数据表中、我们看到反馈电阻器 R1+R2应约为100k Ω。  

我能否知道客户是否可以使用更大的电阻器值? 您推荐的范围是多少?

客户希望尝试使用330k 欧姆和47k 欧姆。 这是可以的吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hollis、

    它们可以使用较大的电阻值、但为了避免影响输出电压精度、建议流过电阻分压器的电流为 EC 表中指定的反馈电流的100倍(最大1uA)。 因此、最佳做法是允许接近100uA 的电流流流过电阻分压器、而不是您的电流设计应该具有的~25uA 电流。  现在、如果 LDO 的结温不会远高于25C、您可以根据典型值来确定电阻分压器电流、只需知道器件之间会有一些差异、精度可能会受到影响。