This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3619-33-EP:VBAT 引脚的 ESD 保护

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3619, TVS0701

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/885330/tps3619-33-ep-esd-protection-of-vbat-pin

器件型号:TPS3619-33-EP
主题中讨论的其他器件:TPS3619TVS0701

你(们)好

 是否有任何推荐用于 TPS3619 VBAT 引脚的低泄漏 ESD 保护解决方案?

我们关心的是在用户更换电池时保护器件。

我一直在搜索、但到目前为止、我还没有找到一个涵盖电池输入端子低泄漏 ESD 保护的应用手册。

非常感谢

Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    感谢您访问 E2E 论坛!

    查看 TPS3619数据表、我可以看到 VBAT 引脚的最大电压为5.5。 由于这是工作电压、因此您可以使用具有低泄漏电流的 TVS0701。

    我想不到一份应用手册准确涵盖了电池输入端子的 ESD、但您可以通过以下链接找到多个文档: www.ti.com/.../technical-documents.html

    我希望这对您有所帮助!

    此致、

    Andy Robles