This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80EVM-020:bq40z80清除寄存器和新配置的数据。

Guru**** 2607365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/885787/bq40z80evm-020-bq40z80-clear-register-and-data-fo-a-new-configuration

器件型号:BQ40Z80EVM-020
主题中讨论的其他器件:BQ40Z80

大家好、我使用 EVM 来了解 BQ40Z80的功能。

我成功完成了2s 配置的学习周期、并切换到3s、从而更改了以下参数:

设置 、配置、电池配置中的电池节数:3
设计容量为2950 mAh、位于数据存储器的电量监测小节中
设计容量 CWH 3186、位于数据存储器的电量监测小节中
设计电压 mV 10800、位于数据存储器的电量监测子部分
150mA 中的充电术语锥形电流,高级充电算法,数据存储器的终止配置部分
在数据存储器的电量监测、电流阈值部分中添加了 DSG 电流阈值100mA
在数据存储器的电量监测、电流阈值部分中添加了"CHG 电流阈值50mA"
在数据存储器的 Current Thresholds (当前阈值)部分中退出 Current 10mA Gas Guaging (退出10mA 电量监测)
终止电压 mV 7500mV。  "Data Memory"的"Gas Gauging、IT Cfg"部分

但是、 BQ40Z80似乎具有2S 中最旧的信息(RSOC 100%、ASOC 0%和其他看起来 不一致的参数)。 电压和电流正常。 RCA=1。

如何清除配置? 我是否只需要学习周期、或者我是否应该清理一些寄存器?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LStatus 为06

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fabrizio、您好!

    您应该重复学习周期并从默认 srec 开始。 从2S 到3S 还要求您更改串联电池节数的位。