This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340-Q1:降压/升压应用询问

Guru**** 1142300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55340, LM5157
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/885686/tps55340-q1-buck-boost-application-asking

器件型号:TPS55340-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS55340LM5157

您好、先生、

(1)如果该器件可用作降压/升压应用。 (VIN 范围为9~36V、Vout=12V、Iout=?)

(2)在输出电压为12V 的条件下、最大输出电流是多少?

(3)将 SPEIC 拓扑用于降压和升压应用?

(4)您能否推荐最新器件、如 TPS55340器件? 或连续使用它?

谢谢。

α

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alpha、

    感谢您关注 TPS55340。

    1) 1)是的。

    2) 2) MOSFET 电流限制为6.6A。 您可以根据拓扑计算输出电流。

    3)是的。

    4) 4) LM5157将是最新的器件。 它具有6A MOSFET 电流限制。 但请注意、直到今年年底才会推出。 如果您正在长期工作、则可以考虑使用 LM5157、否则请使用 TPS55340。

    谢谢、
    银城