This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:突然出现100A 放电中断

Guru**** 2532950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940EVM, BQSTUDIO, BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/885419/bq76940-100a-discharge-interrupt-suddenly

器件型号:BQ76940
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

你(们)好。

我正在使用您的 BQ76940EVM 和我的电池组14S1P。 负载为5A 时、没有问题、工作正常。 然而、当负载为100A 时、BMS 会中止放电。

让我解释一下:14S1P 表示50V、负载为0.5欧姆、因此为100A。 负载仅在100mS 时激活。 它是一种 X 射线设备。 我尝试使用1欧姆(50A)、结果相同。

 

我已经意识到(通过 BqStudio)保护 ASCDL 和 ASCD 被激活了几秒钟、DSG 位也被禁用;所以我禁用了这种保护、但遗憾的是结果相同。 实际上、我禁用了所有保护、结果相同。

 

在图片附加“BQstudio.bmp”中,您可以看到我的状态和参数。

在图片“示波器.png”中,您可以看到信号。 黄色是来自 BMS 的 DSG 信号、蓝色是电池电压、绿色是电流探针。

脉冲负载需要100mS、但电流在100uS 时中断、因为 BMS 已禁用栅极。 另外请注意、栅极 DSG 信号在2或3秒后恢复。

BMS 似乎检测到有问题并中止 DSG MOSFET 的放电。 但是所有保护功能都被禁用了.... ¿……¿??

可能是 Rshunt 上的噪声? 我已 将3个滤波电容器从100nF 增加到330nF。

有什么想法吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、

    AOLD 和 ASCD 是 BQ76940的硬件保护、无法禁用。 必须根据预期负载和所需的电流保护级别仔细选择感应电阻器。  此 TI 参考设计展示了一个根据 AOLD 和 ASCD 要求选择感应电阻器的良好示例(请参阅第4页): http://www.ti.com/lit/ug/tiduar8c/tiduar8c.pdf

    我还认为您可能会误解感应电阻器上的电压。 电池的电压不会施加在检测电阻器上-检测电阻器连接在 BAT-和 PACK-之间。 如果您确实需要支持100A 负载、则需要大幅减小感应电阻器的尺寸、可能需要并联多个电阻器。 EVM 的额定电流当然不是100A。 有关最大电流额定值、请参阅 EVM 用户指南。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    我已经铸造了:

    我的情况是:我的警报引脚在 DSG 被禁用时被激活。 BMS 似乎检测到错误。 但是、什么呢?

    请注意、我已删除所有保护。

    此外、我已经尝试过通过 IPSCALE =0x01进行一些电流调节、因此所有电流都是10倍的多值电流。 不幸的是、结果相同。

    有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我没有阅读您的答案。

    无论如何、我的警报引脚已激活、您建议我始终激活 AOLD 和 ASCD。 好的、有道理的、

    但是

    评估板上的 Rshunt 为1Mohm;这意味着0.1V/0.001= 100A。 (我认为最大范围为0.1V)

    我正在(目前)使用50A。 所以还有更多的东西...

    我将仔细阅读您建议的 PDF。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt。

    固定的。

    正如您所说的、短路和过载无法停用。 该评估板具有1mohms Rshunt、因此允许100A 电流。

    那么、BMS 为什么会中止放电????

    简单:为了在 Rshunt 测量上实现0.1V 范围、必须设置一些寄存器。 我将介绍:

    1)"表9. PROTECT1 (0x06)"和2)"表10。 "SLUSBK2H –2013年10月–2019年3月修订版" pdf 上的"PROTECT2 (0x07)"

    问题出在 BQStudio 上、它们是位隐藏的:在"data Memory"接口、"Protections"按钮和"Threshold and Delay"行。 您可以在此处以位形式访问寄存器。 默认情况下、允许的最大电流非常低。

    非常感谢。