主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO、
你(们)好。
我正在使用您的 BQ76940EVM 和我的电池组14S1P。 负载为5A 时、没有问题、工作正常。 然而、当负载为100A 时、BMS 会中止放电。
让我解释一下:14S1P 表示50V、负载为0.5欧姆、因此为100A。 负载仅在100mS 时激活。 它是一种 X 射线设备。 我尝试使用1欧姆(50A)、结果相同。
我已经意识到(通过 BqStudio)保护 ASCDL 和 ASCD 被激活了几秒钟、DSG 位也被禁用;所以我禁用了这种保护、但遗憾的是结果相同。 实际上、我禁用了所有保护、结果相同。
在图片附加“BQstudio.bmp”中,您可以看到我的状态和参数。
在图片“示波器.png”中,您可以看到信号。 黄色是来自 BMS 的 DSG 信号、蓝色是电池电压、绿色是电流探针。
脉冲负载需要100mS、但电流在100uS 时中断、因为 BMS 已禁用栅极。 另外请注意、栅极 DSG 信号在2或3秒后恢复。
BMS 似乎检测到有问题并中止 DSG MOSFET 的放电。 但是所有保护功能都被禁用了.... ¿……¿??
可能是 Rshunt 上的噪声? 我已 将3个滤波电容器从100nF 增加到330nF。
有什么想法吗?
谢谢