This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C43-Q1:TIDA-01505模块化日期:1/29/2020 -设计问题

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/885653/ucc28c43-q1-tida-01505-mod-date-1-29-2020---design-questions

器件型号:UCC28C43-Q1
主题中讨论的其他器件:TIDA-01505

您好!

对于直流/直流转换器设计、我们使用此 TIDA-01505 作为参考。 IC 和变压器是相同的。

在对设计说明和数据表进行答题后、仍有几个问题尚未解决。  

-R84的功能和需要是什么?

C30的功能和需求是什么?

-栅极放电 Q8、C83、R99、R100的功能和需求是什么?

对于其他反激式转换器、我可以假设存在 ove 陈述的问题。 TIDA 设计和数据表中没有参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、BBodo、

    我已要求 TIDA 的原始设计人员回答您关于 R84的问题。

    C30是控制环路稳定的一部分、为控制器误差放大器提供集成功能。

    Q8看起来像是 CS 引脚上前沿消隐的外部分立式实现、希望原始设计人员在需要时进一步澄清。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、BBodo、

    R84是电压跟随器 BJT 的负载、BJT 是斜率补偿电路的一部分。

    Q8、C83、R99、R100提供引线边沿消隐功能、可提高抗噪性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Xun、

    是否有方法计算 R84和 C30?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、BBodo、

    R84为 BJT 提供~Ω 的负载、该负载应在~k Ω 范围内、无需进行大量计算。

    C30和 R30构成补偿零点、该零点大致位于负载极点频率。 这是 II 型补偿、有许多应用手册对此进行了讨论。 但最终值可通过实验室的环路测量进行微调。