主题中讨论的其他器件:LM51551、 TIDA-050023
尊敬的 TI 成员:
我搜索了 TI 的网站、找到了两种适用于3类51W POE 的不同参考设计。
这两者的优点和缺点是什么?建议采用哪种设计?
-除了效率之外,我们的选择还有哪些优势?
2.数据表规定了 VC_OUT 电压范围 Max.= 20V、这与计算 LED 的电流有关。不同的 LED VF 电压需要放置相应的串联电阻。 VC_OUT 是否有精确的电压? 例如:我们的 LED vf = 2.2V,LED 电流限制= 5mA,如何选择串联电阻值?
参考 设计1 (TPS2373-3EVM-024评估模块): http://www.ti.com.cn/cn/lit/ug/sluubs6/sluubs6.pdf
参考 设计2 (3类 IEEE802.3bt 就绪型反激式转换器):http://www.ti.com/lit/ug/tiduel2/tiduel2.pdf
BR。
帕特里克·潘