This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62261-Q1:输入电压=3.3V、输出电压=1.8V、输出电流=0.3mA 至100mA 省电模式下的最坏情况效率

Guru**** 2782565 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62262-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/884729/tps62261-q1-worst-case-efficiency-at-vin-3-3v-vout-1-8v-iout-0-3ma-to-100ma-power-save-mode

器件型号:TPS62261-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS62262-Q1

大家好、

我正在计算 TPS62262-Q1在1.8V OUT 下的最坏情况输入电流。

VIN = 3.3V

VOUT=1.8V

Iout = 0.3mA 至100mA

MODE=GND=省电模式

您能否为我提供数据表图1所示的上述条件的工作温度数据曲线?

我尝试在 Webech 上进行仿真、但它不支持省电模式。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tsuji-San、

    您正在申请效率与输出电流间的关系图、条件如下所示。 是这样吗?

    测试条件:

    VIN = 3.3V

    VOUT=1.8V

    Iout = 0.3mA 至100mA

    MODE=GND=省电模式

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Excel、

    是的、我需要三温度数据进行最坏情况估算。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tsuji-San、

    在最坏的情况下没有可用的数据。 根据我的说法、可以通过典型值来了解器件在系统应用中的效率。 我想通过邮件进一步讨论。

    此致、

    Tanvee