This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692-Q1:TPS92692扩频问题

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92692, TPS92692-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/885766/tps92692-q1-tps92692-spread-spectrum-question

器件型号:TPS92692-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS92692

尊敬的 TI 员工:
我对 TPS92692的扩频有疑问。
我看到数据表描述如下。 我是否可以知道驱动主 MOSFET 的栅极波形抖动的意义? 示例 ±15%的振荡器频率增加了开关频率。  

"TPS92692和 TPS92692-Q1器件提供了一个频率抖动选项、可通过在 DM 引脚与 GND 之间连接一个电容器来启用该选项。 在 CDM 电容器上生成一个以1V 为中心的三角波形。三角波形将振荡器频率调制为外部计时电阻器 RT 设置的标称频率的±15%。 CDM 电容值设置低频调制的速率。 为了在平均 EMI 扫描中实现最大衰减、将调制频率设置为100Hz 至1.2kHz。 低调制频率对准峰值 EMI 扫描的影响很小。 将调制频率设置为10KHz 或更高、以实现准峰值 EMI 测量的衰减。 高于9kHz 接收器分辨率带宽(RBW)的调制频率仅影响准峰值 EMI 扫描、对平均测量的影响很小。 "

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    是的、开关 频率将增加+/-15%的变化、例如、标称开关频率 设置为300kHz、启用展 频时、开关频率范围为255kHz 至345kHz。 DM 引脚上的电容器决定了255kHz 至345kHz 的变化速度。

    谢谢!