This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM831D31:如果 TPSM831D31支持离线设置

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM831D31

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/885714/tpsm831d31-if-tpsm831d31-support-offline-setting

器件型号:TPSM831D31
主题中讨论的其他器件: USB 转 GPIO

您好!

我们有一个项目需要 TPSM831D31、但我们希望将其用于离线设置。

离开 PMBus 连接器、使用 USB-TOGPIO 连接到 PC、并设置输出电压和输出电流、无需使用 MCU 进行在线控制。  

我们可以这么做吗?

非常感谢。

Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:  

    可以使用 USB-TO-GPIO 和 TI Fusion 对模块进行编程。  

    谢谢