This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890:如何设置9V2A 快速充电

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25890

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/885274/bq25890-how-to-set-9v2a-fast-charging

器件型号:BQ25890

尊敬的 TI 专家:

请帮助回答有关 BQ25890的问题~

问题:现在无法快速充电;显示屏无法识别适配器

以下是​​我的机器上 bq25890的寄存器值:

BQ25890芯片 正常!

[REG_00]:0x48

[REG_01]:0x06

[REG_02]:0x1D

[REG_03]:0x1A

[REG_04]:0x20

[REG_05]:0x13

[REG_06]:0x5E

[REG_07]:0x9D

[REG_08]:0x03

[REG_09]:0x44

[REG_0A]:0x73

[REG_0B]:0xBE

[REG_0C]:0x80

[REG_0D]:0x12

[REG_0E]:0x00

[REG_0F]:0x00

[REG_10]:0x00

[REG_11]:0x98

[REG_12]:0x00

[REG_13]:0x08

[REG_14]:0x1D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅表3。 d/s 上的 bq25890结果、对于未知适配器、输入电流限制设置为500mA。

    REG0B[4:3]=11显示充电终止。 这通常用于充满电的电池。

    谢谢、

    宁。