This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2031:过流输出

Guru**** 2392905 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/884705/tps2031-overcurrent-output

器件型号:TPS2031

大家好、

我开发了一个 USB 端口保护电路、在发生过流时完全阻止电源。 此电路使用 TPS2031P、该器件已单独保护电源、但此外、我还使用 TPS2031P 的 OC 输出来控制我的阻断系统。 但我有一个问题;当我将 TPS2031P 的输出与接地短路时、输出不会(几乎)反应、当它与上拉电阻一起使用时、它会下降几百分之一伏、但电路可以很好地保护电源。 我首先尝试了"充电"(晶体管控制)、然后尝试了"空"(只需使用万用表进行测量)、但没有任何变化。 我还尝试添加一个 RC 滤波器、如数据表所示、但也没有差异。

可以帮帮我吗?

谢谢你

PS:这不是一个有缺陷的电路、因为我尝试了3种不同的电路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很快就会回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    您是指将输出对地短路并测量 OC 引脚吗? 且 OC 引脚仍处于高电平状态且不下拉?

    您能否将原理图发送给我进行审阅?

    您还可以尝试更改一个新 IC 以再次进行测试。

    请记住测量 OC 引脚电压。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答、如果我的英语不好、请表示抱歉。

    是的、这就是我要说的。

    我稍后会向您发送原理图、因为现在无法实现。

    我不认为这是一个电路有问题、因为我尝试了3个差分。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是电路的原理图。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    您可以参考以下 EVM 设置来设置 工作台。

    如果 IC 工作正常、则可以调试保护电路。

    http://www.ti.com/lit/ug/slvu226b/slvu226b.pdf

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我会在晚上尝试这个原理图。

    您对我的原理图有何看法?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已尝试您的数据表原理图(不再有问题)。 然后、我又测试了我的电路一次、我注意到 TPS2031P 不存在短路。 晶体管 Q2肯定会吸收短路。

    TPS2031P 电路工作正常。 问题出在我的电路上。

    非常感谢您的回答

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没关系。

    请帮助单击"已解决"按钮。