This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36015-Q1:输出电容选择和

Guru**** 2387060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/885068/lmr36015-q1-output-capacitance-selection-and

器件型号:LMR36015-Q1

大家好、团队、

我想了解 Δ Vout 在以下公式中的含义:

数据表显示"输出电压瞬态"。 这是否意味着、如果我希望在负载瞬态期间输出电压偏离小于50mV、我应该为 Δ Vout 使用50mV? 如果您能提供任何指导、我们将不胜感激。

谢谢、

进行了比较

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    假设负载电流有一个阶跃、但电感器将限制电流升高、 到达 IO 需要时间(T)、在 T 时间内、总能量由输出电容器提供、输出电容器会产生压降。  

    下面的公式与数据表不同、但 Cout 估算更清晰。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我可以对 Δ Vout 使用合理的近似值吗? 喜欢150mV?

    谢谢、

    进行了比较

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您可以在负载瞬态期间设置150mV。 通常、您还可以在电流压摆率为0.1A/us 的25%至75%负载瞬态条件下设置为 Voset 的+-3%-+-5%。

    顺便说一下、输出电容器是负载瞬态要求的估算值、实际结果将根据电流压摆率、环路交叉频率而变化。

    谢谢

    李丹尼尔