主题中讨论的其他器件:TPSM82480
大家好、团队、
我的客户正在寻找低压降电阻模块以满足以下要求:
3.3V 或5V 输入电压(标称值)
输出电压3.3V
输出电流为1A
我向客户推荐了 TPSM8282x 和 TPSM8281x。 我的客户告诉我最大值 压降电阻需要小于30m Ω、以确保裕度。
我的客户正在考虑单独构建3.3VIN 和5VIN 模型、但如果 TI 拥有具有较低压降电阻的模块解决方案、统一这些模型将会很有帮助。
TI 是否有这样的解决方案?
此致、
Itoh
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、团队、
我的客户正在寻找低压降电阻模块以满足以下要求:
3.3V 或5V 输入电压(标称值)
输出电压3.3V
输出电流为1A
我向客户推荐了 TPSM8282x 和 TPSM8281x。 我的客户告诉我最大值 压降电阻需要小于30m Ω、以确保裕度。
我的客户正在考虑单独构建3.3VIN 和5VIN 模型、但如果 TI 拥有具有较低压降电阻的模块解决方案、统一这些模型将会很有帮助。
TI 是否有这样的解决方案?
此致、
Itoh
Itoh-San、您好!
是的、这基本上是正确的。 从图4中可以看出、在3.3Vin 和85C 时、电阻看起来更像是48m Ω
公式3中对电感器 DCR 的一个澄清是:27m Ω 是125C 下的最大 DCR。 通常在25 C 下、它为20m Ω。 该 DCR 需要进行一半的分频、以应对两个相位。
因此、对于85C 和3.3Vin、压降电阻估算值为:48/2 +~24/2 =~36m Ω。