This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65132:引线式封装

Guru**** 2520500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65132, TLC7135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/884680/tps65132-leaded-package

器件型号:TPS65132
主题中讨论的其他器件: TLC7135

您好!

我正处于基于 TLC7135的数字电压表开发阶段。 对于电池供电、TPS65132是有关双电源轨的最佳解决方案。 我想问一下、在不久的将来、是否会提供引线式封装?

提前感谢您、

Laszlo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 让我联系该部件的专家。 您可以在3/6之前得到响应。

    此致

    Shinya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的查询。 遗憾的是、没有计划将 TPS65132封装在引线式封装中。 我们确实有用于 TPS65132W 的 QFN 封装。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。 尽管我很抱歉、因为它也可以提供许多双极信号调节 OPA 电路。

    此致、

    Laszlo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的双电源分离轨转换器均未采用引线式封装。 如果您担心组装可靠性、我相信 QFN 封装是一个不错的选择。

    此致、

    辽卡特