This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS386596:将 sense1从3.3V 重新分频为更高的电压

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/885468/tps386596-rescaling-sense1-from-3-3v-to-some-higher-voltage

器件型号:TPS386596

是否可以通过添加串联电阻器将 sensse1重新缩比例为高于标称3.3V 的值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    是的。 阈值的计算将与 SENSE 2-4相同。