This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:声码设置

Guru**** 2552160 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/885293/bq77915-vocd-settings

器件型号:BQ77915

您好!

在数据表第8页的第8.5节中、给出了 Vocd 是可编程的。  

https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/857753 此帖子指出无法对其进行编程。

是否可以由用户对其进行编程?

如果我需要该器件支持8A 放电电流、如文章所述(如果选择 bq7791500、则 VOCD1=60mV)

60mV/8A = 7.5m Ω。  

因此、我需要选择7.5m Ω 的感应电阻器、以使器件支持8A 电流?

为什么我们有 VOCD1和 VOCD2? 具有 两个 VOCD 值的目的是什么?

 谢谢你

此致

Harini Krishna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harini、

    用户无法对 OCD 阈值进行编程。  它们在出厂时编程为第8.5节所示的范围。  当前定义的部件显示在第6节 https://www.ti.com/document-viewer/BQ77915/datasheet/device-comparison-table-slusbz71191#SLUSBZ71191 中。

    右侧、如果您为 OCD 阈值选择电阻器、您将选择7.5m Ω 电阻器、如图所示。  通常情况下、设计人员会考虑容差以及他们是设计必须跳闸电流还是必须运行电流、来选择多个阈值。  

    某些系统仅关注单个阈值。  BQ7791500针对这种系统配置了两个 OCD 阈值处于同一电平。  其他系统可能需要以特定电流持续运行、而电流较高时、它们应在相对较长的时间后跳闸、但电流较高时仍远小于短路、因此应在较短的时间内跳闸。  BQ7791501具有不同的阈值、可使用 OCDP 电阻器选择延迟。  BQ7791506 选择了不同的延迟和阈值。