This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS73801:TPS73801

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/885408/tps73801-tps73801

器件型号:TPS73801

大家好、

我们在电池充电电路中使用 LDO (TPS73801DCQ)。 请查看下面的图片、以供您参考。 我们设计了该 电路、用于以11.5V @ 1A 的电压为电池充电。 但是、当电池连接充电时、LDO 在10.8V@1.5A 上提供的电流超出其额定电流。如果温度超过最大限制 IC、则温度会非常高、并且电路板可能会损坏。  但我们需要对其进行@1A 的充电。  请告诉我们 LDO 拉电流超出其限制的原因。 此外、请告诉我们如何限制输出电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Samraj、

    LDO 通常没有精确的电流限制。 尤其是 TPS738、它仅显示1.6A 的最小电流、典型值为2A:

    较新的器件 TLV767 的电流限制要严格得多、并且具有折返电流限制:

    因为您正在监控电流。 如果您可以使用它来调制 FB 引脚以降低 LDO 电压、从而使充电电流保持在所需的范围内、则您可能能够实现所需的功能。  

    另一个问题是电池电压范围为7.2至11.5V 时的热性能(电池的化学成分是什么?) 从12V 到7.21A、这是4.8W。 我们将在这些功率水平下进行热振荡。  

    但愿这对您有所帮助。