This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25892:BQ25892's 数据表 msitake、见 I2C 寄存器的表14、Reg05。

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25892

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/885290/bq25892-bq25892-s-datasheet-msitake-in-table-14-reg05-of-i2c-registers

器件型号:BQ25892

您好、

我将在我的设计和数据表中的 REG05表14中使用 BQ25892 ... 它显示默认值为128mA (0001)、默认值为256mA (0011)、但它应该是

128mA (0010)

256mA (0100)

此外、图31还具有似乎错误的位组合。

00010011 -默认显示的位配置

00100100 -这应该是位配置

请更新此信息,以便我可以为项目编写固件。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于存在64mA 偏移、默认值128mA (0001)和默认值256mA (0011)是正确的。 因此、00010011的默认值也是正确的。

    谢谢、