This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5021:栅极电阻器选择

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/885092/lm5021-gate-resistor-selection

器件型号:LM5021

大家好、

我的客户询问我们 LM5021的栅极电阻器选择。
Ω Ω 提到"对于该转换器、要考虑的一般值范围为0 μ A 至10 μ A "。
电阻选择是否有上限?
2.在22 ~ 100欧姆的情况下是否存在功率耗散以外的问题?

谢谢、
Nobuhiko Wasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    栅极电阻器值会影响 MOSFET 的导通速度、然后影响功率损耗和 EMI 等 如果值太大、 MOSFET 的导通速度不够快、这将影响开关频率选择-如果需要、您无法设计具有高值的开关频率、则 MOSFET 无法按预期进行控制-您可能会看到 MOSFET 变得非常热、输出电压可能不是 调节中、甚至转换器也无法启动。

    我建议您测试并找出起始点为0至10欧姆的合适电阻器。