This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:第二天电池在夜间锁定时不能充电、

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/885215/bq24650-it-can-t-recharge-in-the-next-day-when-the-battery-locked-at-night

器件型号:BQ24650

当我们的球棒用完,并在夜间锁定时,芯片无法在第二天充电  

我们检查 VCC 是否为20V、SRN 是否为0.65V,Vref 是否为3.3  REGN 是否为5.93V MMPT 是否为1.6V  ,我们的 OCS 检查 SRN 引脚,无电池检测信号

当我们重新启动 VCC 时,芯片开始充电,芯片开始工作正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

      SRN 电压将反映电池电压。 当您的充电调节电压设置为4.2V 时、0.65V 的电池电压意味着您正在进行预充电、因为电池电压低于 VBAT_LOWV 阈值(在 VFB 上测量为1.55V)。 BQ24650具有内置的30分钟预充电计时器、如果电池电压未升至 VBAT_LOWV 阈值以上、则充电将暂停。 POR (打开和关闭输入电压)或将 MPPSET 切换为低电平将禁用充电、然后重新启用、从而复位所有计时器。