This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:有关 BQ25606的问题

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/885173/bq25606-question-regarding-bq25606

器件型号:BQ25606

您好!

我的客户对 BQ25606有疑问。 对于 BQ25606、 充电如何终止于45°C 以上、因为电池充电额定值最大为45°C? 查看 JEITA 曲线、可施加充电电流、直至60°C。 此外、对于较低温度(0 ~10摄氏度)、充电电压为 VBATREG (4.2V)、而电池规格仅为4.1V。 您能否详细说明如何满足该要求?

此致、

Patty Chuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patty、

    以0°C 至60°C 为示例。 可以 根据需要将 JEITA 范围设置为0°C 至45°C。 用户还应 获得相应的 RTHcold 和 RTHhot 、然后插入 d/s 第20页上的 RT1和 RT2方程

    谢谢、

    宁。